结果:找到"北斗GPS模块 微波射频 无线连接 连接器 北斗GPS天线",相关内容1000条
  • SMA连接器为什么在射频同轴领域使用最广泛?
  • SMA连接器是一种广泛使用的半精度超小型RF和微波连接器,尤其适用于频率高达18GHz甚至更高频率的电子系统中的RF连接。SMA连接器有多种形式,公,母,直头,直角,隔板配件等等,使其能够满足大多数要求。它的超小尺寸也使它能够被使用,即使在相对较小的电子设备中也是如此。一、SMA连接器的介绍RG316同轴线缆,SMA公/SMA公SMA通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器。连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。第一个SMA连接器设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMA 同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-22 12:16:00
  • 华强北为什么发展比较好?
  • 华强北为什么发展比较好?最早华强北沉淀了与众不同的产业基础,深圳由“三来一补”的加工业发家,最早的支柱产业还是钟表、服装、眼镜等,这些行业在偏远地还可以寻觅到。深圳市电子商会程一木秘书长,是德高望重的老华强北人,他在赛格、华强集团高层任职,一路走来是华强北发展和辉煌见证者。程会长对金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)萨科微slkor总经理宋仕强介绍说,华强北早期是上步工业区的一部分,规划建设以电子工业、来料加工为主的“内引外联”工业区。国家调拨中央各部委在此投资建设,建设形成“块状分割”大街区工业空间,超过100家合资企业在此工业区投资。华强北沉淀了与众不同的产业...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 华强 金航标 线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-25 11:43:00
  • 金航标kinghelm研发生产微型信号连接器接插件组件等产品
  • 深圳市金航标电子有限公司公司迅速壮大,是因为非常注重新产品研发和“kinghelm”品牌的运营。公司在热销产品北斗GPS天线射频连接线的基础上,随时关注所处的行业“万物互联”的趋势跟上市场发展的脚步,做好技术储备和新产品研发生产,金航标公司研发生产了处数据信号连接器接插件接口板端等配套的产品,更好为车联网物联网行业的智能硬件产品终端客户服务。金航标电子柔性传感技术获得国防科技创新快速响应小组大奖金航标kinghelm一直注重技术储备和开发,骨干技术团队来自清华大学、成都电子科大,并吸纳了有国际性视野和工程经验的海归专业人才,在东莞塘厦天伦工业区和广西柳州有生产加工基地,具备高可靠、高性能产品...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 插件 排针排母 GPS定位导航系统 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-20 17:15:00
  • 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
  • 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: GPS线 线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
  • 金航标公司官网站增设“北斗专家”专栏
  • 深圳市金航标电子公司运营“北斗专家”微信公众号好几年了,一直在大力宣传我国的北斗卫星导航系统BDS。金航标宣传北斗科普北斗推广北斗,讴歌为北斗系统做出贡献的人物,讲好和北斗有关的故事,传播科普关于北斗的资讯,为我国北斗BDS事业发展摇旗呐喊。金航标总经理宋仕强先生在bds666网站的专栏截屏北斗,现在不仅仅是金航标kinghelm公司的生意,金航标总经理宋仕强先生而是当毕生的事业来做。金航标公司创始人宋仕强先生,是国务院经济发展中心民营企业发展研究专家,一直积极为深圳市经济发展和发展改革建言献策,多篇宏观经济研究和深圳经济发展的论文在权威媒体发布,为深圳经济发展和体制改革提供新的思路展示新的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: GPS 线 GPS线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-08-16 16:51:00
  • “北斗专家”金航标宋仕强再说北斗卫星、北斗定位导航及北斗天线射频输送连接器
  • 导航(Positioning)、定位(Navigation)、授时(Timing)系统,即PNT系统,是国家经济发展的增长极和信息化建设的基石,影响着我们生活和工作的方方面面,是未来发展的大方向。金航标公司(www.BDS666.com)从研发生产销售“kinghelm”品牌的北斗GPS模块开始,发展成为研发生产销售成系列的北斗GPS天线连接线射频同轴连接器等产品往汽车线束连接器面发展,公司愿景是成为技术领先的微波射频有无线连接和北斗应用产品提供者商,已经在北斗行业埋头苦干14年了,在军工的北斗B3频段天线连接器在研发新产品。金航标运营“北斗专家”微信公众号,一直在大力宣传北斗科普北斗推广北...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 导航 定位 线 军工 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-08-03 17:39:00
  • 金航标kinghelm宋仕强畅谈北斗(下)
  • 宋仕强先生和深圳市金航标电子公司在北斗GPS天线射频连接器行业奋斗十多年,所属“kinghelm”品牌在北斗导航定位射频传输连接器行业有知名度,金航标KH系列北斗产品应用于汽车电子、军工导航定位天线长波授时天线、微波射频连接线行业有影响力和美誉度。金航标运营的“北斗专家”公众号,大力宣传北斗科普北斗推广、讲好北斗的人和事,为北斗BDS发展摇旗呐喊,金航标不仅仅是把北斗当生意,而是当毕生的事业来做。金航标(www.BDS666.com)是从华强北起步发展的企业,宋仕强先生一直为华强北发展转型思考和探索,为华强北撰写了大量的文章,为净化华强北的营商环境大声疾呼,希望华强北成为深圳市兴旺繁荣的代表...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 金航标 kinghelm type-c ipex 军工线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-06-29 14:00:00
  • 北斗B3频点高精度军工级天线大卖——金航标kinghelm
  • 深圳市金航标电子有限公司(www.BDS666.com)自从进入北斗行业以来,一直在北斗天线连接线这个细分行业精耕细作。在微波和射频这类共性应用技术做积累,金航标公司技术开发和客户服务团队的打造、相关生产检测仪器和设备配备,BDS北斗GPS天线知识工程的沉淀、北斗gps天线连接器等新产品研发一直在持续投入。金航标北斗天线实验室金航标的“kinghelm”研发生产的北斗专用b3频点(1268.52±10.23MHz)系列高精度军工级天线,有军工弹载天线、高精度RTK天线、特种无人机天线、机动车驾驶员考试天线、现代农业高精度地理测绘天线等产品。目前金航标北斗b3频点的天线(1268.52±10....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 高精度 军工 线 金航标 kinghelm 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-15 17:05:00
  • AT6558R-5N32-V5300替换UBX-G7020/G8030
  • AT6558R-5N32-V5300规格书和替换手册,对比AT6558R-5N32-5100有更新,请以此份为准!并尽快通知各相关客户!https://detail.1688.com/offer/570679234840.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2ecXBGa主要是DC-DC电路部分变更:原:V5100的Pin22外围电感:2.2uH或者4.7uH新:V5300的Pin22外围电感:4.7uHV5300如果使用2.2uH存在如下风险:客户PCBDCDC部分布线、或接地不合理会引起CN明显降低AT6558R-5300是一款高性能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AT6558R 卫星导航 卫星 GPS 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-20 09:43:00
  • 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
  • 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FC LC SC ST 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: